E-mail: ventas@mx.omega.com  |  Tel: 8335 5372 Desde Monterrey
Resto del país: 01800 890 5495   |   +52 (81) 8335 5372 (Fuera de México)

Introducción a los dataloggers


¿Qué es un datalogger o registrador de datos?

datalogger o registrador de datos

Registrador de datos portátil {rs232} {USB} {WINXP} {VISTA} {win7}

Hablando técnicamente, un datalogger o registrador de datos es cualquier dispositivo que se pueda usar para almacenar datos. Esto incluye muchos dispositivos de adquisición de datos como tablillas enchufables o sistemas de comunicación en serie que usan una computadora como un sistema de registro de datos en tiempo real. Sin embargo, casi todos los fabricantes de instrumentos consideran que un datalogger es un dispositivo autónomo que puede leer diversos tipos de señales eléctricas y almacenar los datos en la memoria interna para descargar posteriormente a una computadora.
La ventaja de los dataloggers es que pueden operar en forma independiente de una computadora, a diferencia de muchos otros tipos de dispositivos de adquisición de datos. Los dataloggers están disponibles en diversas formas y tamaños El rango incluye desde registradores económicos de función fija de un solo canal hasta dispositivos programables más poderosos capaces de manejar cientos de entradas.

Cómo escoger un datalogger
Al escoger un datalogger se deberán tomar en cuenta los siguientes parámetros.

  • Señal de entrada
    OMEGA ofrece dataloggers que son compatibles con casi todos los tipos de señales. Algunos dataloggers están dedicados a un cierto tipo de entrada mientras otros son programables para diferentes tipos de entradas. OMEGA ofrece dataloggers para los siguientes tipos de señales.
    Voltaje/corriente de CA  Luz encendida/apagadaChoque/aceleración
    Puente/Tensión/Carga/Presión   Motor encendido/apagadoSonido
    Punto de rocíoPresión de altura piezométricaTemperatura
    Evento o estadoVoltaje/corriente de proceso  Termistor
    FrecuenciaHumedad relativaTermopar
    NivelRTD 

  • Número de entradas
    Los dataloggers están disponibles en diseños de un solo canal y multicanal. Algunos dataloggers como la serie OM-SQ2040 de OMEGA son capaces de manejar hasta 32 canales.

  • Tamaño
    En muchas aplicaciones el espacio es una limitante. En esos casos el tamaño del datalogger puede ser un parámetro de selección crucial. La familia de dataloggers OM-CP de OMEGA es extremadamente compacta e incluye modelos para casi todos los tipos de entrada.

  • Velocidad/memoria
    En comparación con los sistemas de adquisición de datos en tiempo real, los dataloggers en general tienen bajas velocidades de muestreo. Esto se debe normalmente a que almacenan datos en memoria interna, que es limitada. Cuanto más altas son las velocidades de datos más memoria se requiere. Por lo tanto, al especificar un datalogger es importante determinar la tasa de muestreo y la duración de la muestra que se puede usar para calcular la memoria requerida. Por ejemplo, si una aplicación requiere tasas de muestreo de 1 por segundo y la prueba debe durar una hora, el datalogger debe poder almacenar 3600 muestras (1 muestra/segundo x 1 hora x 3600 segundos/hora).

  • Operación en tiempo real
    En algunas aplicaciones puede ser deseable mostrar los datos que se están recopilando en tiempo real en una computadora. Algunos dataloggers como la familia OM-CP de OMEGA son compatibles con esta función.

Preguntas frecuentes sobre dataloggers (FAQ)

¿Por qué escoger un datalogger y no otro tipo de instrumento de recopilación de datos?
Normalmente se usan tres tipos de instrumentos para recopilar y almacenar datos. Son: 1) Sistemas de adquisición de datos en tiempo real, 2) Graficadores de datos y 3) dataloggers

Los dataloggers normalmente son más económicos que los graficadores de datos. Ofrecen más flexibilidad y están disponibles con una variedad más amplia de tipos de entrada. Casi todos los dataloggers recopilan datos que se pueden transferir directamente a una computadora. Aunque esta opción está disponible con algunos graficadores, normalmente agrega un costo importante al precio del graficador.
Los sistemas de adquisición de datos ofrecen mucha flexibilidad y ciertamente son atractivos cuando se requieren altas tasas de muestreo; sin embargo, puesto que requieren conexión o instalación a una computadora, ésta también debe estar presente y activa cuando se obtienen los datos. Los dataloggers pueden recopilar datos en forma independiente de una computadora. Los datos normalmente se recopilan en memoria no volátil para descargar posteriormente a una computadora. La computadora no necesita estar presente durante el proceso de recolección de datos. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que requieran ser portátiles.

¿Necesitan los dataloggers estar conectados a una computadora?
No, algunos dataloggers ofrecen una opción para visualización en tiempo real pero todos los dataloggers OMEGA recolectan datos independientemente de la computadora.

¿Cuál es la tasa de muestreo máxima para un datalogger?
La tasa de muestreo depende del modelo específico. Aunque casi todos los dataloggers tienen una tasa de datos máxima de 1 o 2 muestras por segundo, OMEGA ofrece varios dataloggers que pueden muestrear más de 100 muestras por segundo.

¿Cómo se alimentan de energía los dataloggers?
Casi todos los dataloggers funcionan con baterías aunque algunos ofrecen también una opción para energía externa.

¿Cuánto dura la batería de un registrador?
La vida de la batería de un datalogger depende de diversos parámetros como el modelo específico y la tasa de muestreo. En general, cuanto más rápida sea la tasa de muestreo más corta será la vida de la batería. Muchos dataloggers OMEGA vienen con una vida de batería de hasta diez años.

¿Perderá sus datos el datalogger si la energía o la batería fallan?
Casi todos los dataloggers OMEGA usan memoria no volátil para el almacenamiento de datos. Esto significa que los datos no se perderán si la energía falla.

¿Cuánto tiempo puede registrar datos el datalogger?
La duración del registro depende de la capacidad de memoria del datalogger y la tasa de muestreo deseada. Para determinar la duración, divida la capacidad de la memoria (número de muestra que el dispositivo puede registrar) entre la tasa de muestreo. Por ejemplo, supongamos que un datalogger dado puede almacenar hasta 10,000 muestras. Si se desea registrar 2 muestras cada minuto, el datalogger puede funcionar durante 10,000/2 o 5,000 minutos (unos 3.5 días). Si la tasa de muestreo se recortara a la mitad (1 muestra por minuto), el periodo de registro se duplicaría a 7 días.

 Tipos de datalogger
datalogger de temperatura a baterías OM-CP-TEMP101A dataloggers de una sola entrada en miniatura
Los dataloggers de una sola entrada en miniatura en general son registradores de bajo costo dedicados a un tipo de entrada específico. Estos tipos de dataloggers con frecuencia se usan en la industria del transporte. Una aplicación típica sería incluir un datalogger de temperatura en un embarque de productos alimenticios para asegurar que la temperatura de los alimentos no supere los límites aceptables. Además de la temperatura, hay dataloggers en miniatura disponibles para una amplia variedad de tipos de entrada.
datalogger de entrada fija OM-CP-QUADTEMP-A dataloggers multicanal de montura fija
Los dataloggers de montura fija tienen un número fijo de canales de entrada que en general están dedicados para un tipo de entrada específico. OMEGA ofrece dataloggers de entrada fija que van de uno a 8 canales.
datalogger portátil OM-DAQPRO-5300 dataloggers multicanales manuales
Los dataloggers multicanales manuales normalmente se usan en aplicaciones en las que el datalogger se va a llevar de una ubicación a otra. Normalmente también se usan en entornos de banco de trabajo o laboratorio. Además de almacenar datos en forma interna, algunos modelos incluso contienen impresoras incorporadas que pueden producir una copia impresa inmediata de los datos.
OM-SQ2040 datalogger portátil con 16 o 32 entradas universales dataloggers modulares
Un datalogger modular es configurable y expansible mediante el uso de módulos enchufables. Los módulos normalmente se pueden configurar en campo y el usuario tiene la opción de agregar tantos canales como sea necesario para satisfacer el requisito de la aplicación.

 Modelos más buscados de dataloggers  

dataloggers de temperatura de 8 canales.
mx.omega.com/pptst/OM-CP-OCTTEMP-A.html - 138k - Thursday, September 24, 2015

dataloggers de temperatura de 4 canales
mx.omega.com/pptst/OM-CP-QUADTEMP-A.html - 138k - Thursday, September 24, 2015

dataloggers de puente/galga extensiométrica
mx.omega.com/pptst/OM-CP-BRIDGE120.html - 126k - Thursday, September 24, 2015

datalogger portátil.
mx.omega.com/pptst/OM-SQ2020.html - 147k - Thursday, September 24, 2015

dataloggers portátiles con interfaz USB
mx.omega.com/pptst/OM-EL-USB-1.html - 106k - Thursday, September 24, 2015





MMV | 79 | 060