E-mail: ventas@mx.omega.com  |  Tel: 8335 5372 Desde Monterrey
Resto del país: 01800 890 5495   |   +52 (81) 8335 5372 (Fuera de México)

Introducción a la medición de temperatura

¿Cómo puedo medir la temperatura? La temperatura se puede medir mediante un conjunto diverso de sensores. Todos ellos infieren la temperatura al detectar algún cambio en una característica física. Hay seis tipos con los cuales es probable que el ingeniero se encuentre: termopares, dispositivos de temperatura resistivos (RTD y termistores), radiadores infrarrojos, dispositivos bimetálicos, dispositivos de dilatación de líquido, y dispositivos de cambio de estado.
Tipos de medición de temperatura
Sensor de medición de temperatura por termopar SH desnudo Sensores de medición de temperatura por termopar
Los termopares consisten esencialmente en dos tiras o alambres hechos de metales diferentes y unidos en un extremo. Los cambios en la temperatura en esa junta inducen un cambio en la fuerza electromotriz (FEM) entre los otros extremos. A medida que la temperatura sube, esta FEM de salida del termopar aumenta, aunque no necesariamente en forma lineal.
Elementos de dispositivo termométrico de resistencia serie F: platino en película delgada Dispositivos termométricos de resistencia (RTD)
Los dispositivos termométricos de resistencia aprovechan el hecho de que la resistencia eléctrica de un material cambia al cambiar su temperatura. Dos tipos clave son los dispositivos metálicos (normalmente conocidos como RTD) y los termistores. Como su nombre indica, los RTD confían en el cambio de resistencia en un metal, con la resistencia aumentando en forma más o menos lineal con la temperatura. Los termistores se basan en el cambio de resistencia en un semiconductor de cerámica; la resistencia cae en forma no lineal con el aumento en la temperatura.
Dispositivo de medición de temperatura por infrarrojo OS532 Dispositivos de medición de temperatura por infrarrojo
Los sensores infrarrojos son dispositivos sin contacto. Infieren la temperatura al medir la radiación térmica que emite un material.
Dispositivo de medición de temperatura bimetálico AR DIALTEMP Dispositivos de medición de temperatura bimetálicos
Los dispositivos bimetálicos aprovechan la diferencia en la tasa de dilatación térmica entre diferentes metales. Se unen entre sí tiras o dos metales. Cuando se calientan, un lado se dilatará más que el otro, y la curvatura resultante se traduce a una lectura de temperatura mediante una articulación mecánica a un apuntador. Estos dispositivos son portátiles y no requieren una fuente de alimentación, pero normalmente no son tan sensibles como los termopares o RTD y no se prestan fácilmente al registro de temperatura.
Termómetros de bulbo de vidrio serie GT 736000 Dispositivos de medición de temperatura por dilatación de fluido
Los dispositivos de dilatación de fluido, cuyo ejemplo típico es el termómetro doméstico, en general vienen en dos clasificaciones principales: el tipo de mercurio y el tipo de líquido orgánico. También hay disponibles versiones que usan gas en lugar de líquido. El mercurio se considera un riesgo ambiental, así que hay regulaciones que rigen el embarque de dispositivos que lo contienen. Los sensores de dilatación de fluido no requieren energía eléctrica, no plantean riesgos de explosión y son estables incluso después de ciclos repetidos. Por otra parte, no generan datos que se registren o transmitan fácilmente, y no pueden hacer mediciones puntuales.
Dispositivo de medición de temperatura por cambio de estado TL-10 Dispositivos de medición de temperatura por cambio de estado
Los sensores de cambio de estado consisten en etiquetas, pellets o gránulos, crayones, lacas o cristales líquidos cuya apariencia cambia una vez que se alcanza cierta temperatura. Se usan por ejemplo con trampas de vapor: cuando una trampa supera una cierta temperatura, un punto blanco en una etiqueta de sensor adherida a la trampa se volverá negra. El tiempo de respuesta típicamente es de varios minutos, así que estos dispositivos con frecuencia no responden a los cambios de temperatura transitorios, y la precisión es más baja que con otros tipos de sensores. Además, el cambio en estado es irreversible, excepto en el caso de las pantallas de cristal líquido. Aún así, los sensores de cambio de estado pueden ser útiles cuando se necesita confirmación de que la temperatura en un equipo o material no ha superado un cierto nivel, por ejemplo por razones técnicas o legales durante el embarque del producto.

 Modelos más buscados de SONDAS DE TERMOPAR  

Sondas hipodérmicas y mini hipodérmicas
mx.omega.com/pptst/HYP_PROBES.html - 132k - Thursday, September 24, 2015

Super OMEGACLAD® XL Sondas de termopar
mx.omega.com/pptst/KMQXL_NMQXL.html - 118k - Thursday, September 24, 2015

Sondas termopar magnéticas
mx.omega.com/pptst/88401_88402.html - 108k - Thursday, September 24, 2015

Sondas Super OMEGACLAD XL
mx.omega.com/pptst/KMTXL_NMTXL.html - 124k - Thursday, September 24, 2015

Sondas de termopar con roscas de montaje y conectores M12. Tamaños estánd...
mx.omega.com/pptst/M12probes.html - 163k - Thursday, September 24, 2015

Sondas de termopar con mango.
mx.omega.com/pptst/JHIN-RSC.html - 125k - Thursday, September 24, 2015





MMV | 78 | 074