E-mail: ventas@mx.omega.com  |  Tel: 8335 5372 Desde Monterrey
Resto del país: 01800 890 5495   |   +52 (81) 8335 5372 (Fuera de México)

Introducción a los Registradores Gráficos

Registrador Gráfico¿Qué es un registrador gráfico o graficador de cinta?
Un registrador gráfico o graficador de cinta es un instrumento usado para registrar diversos procesos y señales eléctricas. Los graficadores más tradicionales registran los datos en papel. El papel se pasa bajo una pluma y la pluma se desvía en proporción a la señal. El resultado es una gráfica de los datos. Los registradores gráficos están disponibles en estilos sencillo o multicanal (sencillo o multipluma) y en diversas configuraciones. Muchos de los registradores gráficos también pueden registrar información en formato digital para descargarla en una computadora.
 Tipos de registradores gráficos
Graficador de cinta RD200 Registradores Gráficos
Los registradores gráficos consisten en un rollo o cinta de papel que se pasa en forma lineal bajo una o más plumas. A medida que la señal cambia, las plumas se desvían y producen la gráfica resultante. Los registradores gráficos están bien bien adaptados para registrar procesos continuos. Las secciones de papel se pueden cortar y archivar para consultar en el futuro. Los registradores gráficos normalmente se usan en aplicaciones de laboratorio así como de medición del proceso.

Registrador Gráfico Circular CTXL Registrador Gráfico Circulares
Un graficador circular registra datos en formato circular. El papel gira debajo de una o más plumas. Las plumas se desvían en proporción a la señal que varía y se produce una gráfica circular. Los graficadores circulares son ideales para procesos por lotes en los cuales se conoce un tiempo de proceso preestablecido. Las gráficas se diseñan normalmente para girar en periodos de tiempo estándares, como 1 hora, 24 horas, 7 días, etc., aunque muchos graficadores son lo suficientemente flexibles para adaptarse a periodos de tiempo no estándares.
Graficador híbrido DR231 Registradores Gráficos Híbridos
Un registrador gráfico híbrido puede funcionar como graficador estándar o registrador de datos. Al igual que un graficador estándar, el graficador híbrido puede generar una gráfica de las entradas. Sin embargo, también puede producir un sello digital de los datos de manera semejante a un registrador de datos. Normalmente están disponibles en diseños de multicanal aunque normalmente una cabeza de impresión maneja todos los canales. Esto hace que el graficador híbrido sea una solución rentable para sistemas multicanal aunque el tiempo de respuesta no es tan rápido como los graficadores que tienen una sola pluma para cada canal.
Graficador sin papel RD9900 Registradores Gráficos sin Papel
Los registradores gráficos sin papel son uno de los tipos de graficador más recientes que llegaron al mercado. Los registradores gráficos sin papel muestran la gráfica en la pantalla del graficador en lugar de imprimir la gráfica en papel. Los datos normalmente se pueden guardar en la memoria interna o en una tarjeta de memoria para transferir posteriormente a una computadora. El beneficio más importante de los graficadores sin papel es que no se consume papel y los datos se transfieren fácilmente a una computadora.

 Modelos más buscados de REGISTRADORES  

Registradores de gráfico circulares
mx.omega.com/pptst/CTH-89.html - 134k - Thursday, September 24, 2015

Registradores circulares
mx.omega.com/pptst/CT5100.html - 154k - Thursday, September 24, 2015

Registradores circulares
mx.omega.com/pptst/CT7000.html - 218k - Thursday, September 24, 2015

Registradores de datos de puente/galga extensiométrica
mx.omega.com/pptst/OM-CP-BRIDGE120.html - 126k - Thursday, September 24, 2015

Registradores de datos de temperatura de 8 canales.
mx.omega.com/pptst/OM-CP-OCTTEMP-A.html - 138k - Thursday, September 24, 2015

Registradores de datos de temperatura de 4 canales
mx.omega.com/pptst/OM-CP-QUADTEMP-A.html - 138k - Thursday, September 24, 2015





MMV | 79 | 078