Activos de alto valor, tales como sistemas aeroespaciales, deben ser monitoreados y protegidos durante el transporte para el local de montaje final o para el local indicado por el cliente. Para abordar las limitaciones de soluciones convencionales para la protección de activos de alto valor, OMEGA desarrolló un sistema de recolección de datos automatizado, equipado con sensores inalámbricos. El monitoreo continuo y proactivo que proporcionamos con ese sistema permite la toma de acciones preventivas antes que activos sensibles sean dañados, minimizando el impacto de cualesquier desvíos del ambiente especificado.
Problema
Así como es del conocimiento de ingenieros aeroespaciales, activos de alto valor, tales como paneles de control, tanques de propelente y combustible propelente, deben ser mantenidos en ambientes controlados durante todas las fases de producción, almacenaje y transporte. La exposición de esos activos a condiciones extremas de humedad o temperatura durante el almacenaje puede causar daños irreparables a componentes sensibles, llevando a la pérdida de millones de dólares. Y lo peor es que un defecto que pasa desapercibido puede causar fallas catastróficas durante la operación.
Normalmente, lo que se ha hecho para monitorear activos es anexar monitores pasivos de temperatura y/o humedad a artículos inventariados. Eso requiere una evaluación manual periódica de todos los artículos en stock, actividad que es extremamente tediosa y propensa al error humano. Además de eso, no se trata de monitoreo continuo, sino que esa solución, simplemente, reacciona al problema después de haber ocurrido. Lo que la industria necesita es una estrategia proactiva y preventiva.
Normalmente, lo que se ha hecho para monitorear activos es anexar monitores pasivos de temperatura y/o humedad a artículos inventariados. Eso requiere una evaluación manual periódica de todos los artículos en stock, actividad que es extremamente tediosa y propensa al error humano. Además de eso, no se trata de monitoreo continuo, sino que esa solución, simplemente, reacciona al problema después de haber ocurrido. Lo que la industria necesita es una estrategia proactiva y preventiva.
Solución
OMEGA ha desarrollado el Sistema de Monitoreo Inalámbrico ZW para garantizar y asegurar los datos, algo que es crítico para la protección de activos de alto valor del sector aeroespacial, por ejemplo, motores de cohetes.
La solución robusta de OMEGA consiste en la instalación de nodos sensores que hacen un muestreo del ambiente en períodos regulares y transmiten la información a un receptor que, a su vez, mantiene una base de datos completa de todos los datos muestreados. Además de permitir el monitoreo en el propio local, las unidades de sonda son capaces de hacer el monitoreo continuo aun cuando se retira la conexión inalámbrica durante el transporte. Como resultado, los activos continúan siendo totalmente auditados durante todo su ciclo de vida.
La solución robusta de OMEGA consiste en la instalación de nodos sensores que hacen un muestreo del ambiente en períodos regulares y transmiten la información a un receptor que, a su vez, mantiene una base de datos completa de todos los datos muestreados. Además de permitir el monitoreo en el propio local, las unidades de sonda son capaces de hacer el monitoreo continuo aun cuando se retira la conexión inalámbrica durante el transporte. Como resultado, los activos continúan siendo totalmente auditados durante todo su ciclo de vida.
Resultados
La serie ZW de OMEGA trae beneficios para la empresa de distintas maneras, incluyendo la garantía y la seguridad de los datos y gestión de energía. La pérdida de datos puede ocurrir en distintos niveles: pérdida de señal de radio, pérdida en el receptor y pérdida de conexión con Ethernet. Aunque esos tipos de fallas sean, generalmente, inmediatamente corregidos, la pérdida de información durante períodos de parada puede colocar en riesgo millones de dólares en materiales de alto valor. La serie ZW de receptores inalámbricos de OMEGA® confirma para el transmisor que los datos fueron debidamente recibidos y, si es necesario, pueden ser retransmitidos. El registro de datos en cualquier punto de falla potencial permite la recuperación de información cuando el sistema sea restaurado. Además de eso, el usuario puede usar la función de economía de energía para desconectar el sensor de temperatura/humedad sin que eso interrumpa el registro continuo de datos durante el transporte de material de valor, de esa forma, permitiendo cobertura ininterrumpida.
La seguridad cibernética es una preocupación primordial en todas las industrias, pero es particularmente crítica en lo que respecta a suministros aeroespaciales y militares. Aunque los datos ambientales no sean en sí interesantes para los competidores, las informaciones inherentes con relación a cantidades, fechas y movimiento de material pueden ser extremadamente sensibles. La serie ZW está protegida contra cualquier invasión por medio de encriptación SSL total de 128 bits.
La gestión de energía de productos inalámbricos siempre es motivo de preocupación, especialmente con el objetivo de prolongar la vida de la batería. La serie ZW utiliza tasas de transmisión adaptativas, basada en los datos medidos que exceden los umbrales especificados, como también los registros de datos locales que permiten la transmisión por ráfaga para maximizar la vida útil de la batería. Con el recurso de gestión de energía, también es posible reducir costos, aumentando la vida útil del producto y minimizando el número de intervenciones de mantenimiento.
La seguridad cibernética es una preocupación primordial en todas las industrias, pero es particularmente crítica en lo que respecta a suministros aeroespaciales y militares. Aunque los datos ambientales no sean en sí interesantes para los competidores, las informaciones inherentes con relación a cantidades, fechas y movimiento de material pueden ser extremadamente sensibles. La serie ZW está protegida contra cualquier invasión por medio de encriptación SSL total de 128 bits.
La gestión de energía de productos inalámbricos siempre es motivo de preocupación, especialmente con el objetivo de prolongar la vida de la batería. La serie ZW utiliza tasas de transmisión adaptativas, basada en los datos medidos que exceden los umbrales especificados, como también los registros de datos locales que permiten la transmisión por ráfaga para maximizar la vida útil de la batería. Con el recurso de gestión de energía, también es posible reducir costos, aumentando la vida útil del producto y minimizando el número de intervenciones de mantenimiento.

Tanto si desea rosas en enero o salmón fresco en agosto, una cadena de suministro de temperatura controlada...
Sensores inalámbricos de Largo Alcance/Sistema de Monitoreo
Medición de Corriente con una Tensión de DAQ