Aplicación
El monitoreo de las condiciones de temperatura y humedad relativa en un salón de servidores es esencial para mantener la eficiencia de operación de esta infraestructura crítica. Los picos de temperatura o humedad pueden causar daños al equipo y llevar a un paro inesperado del servidor.
Requisitos
Los parámetros ambientales que incluyen la temperatura y la humedad deben ser supervisados en entornos de misión crítica del salón de servidores para evitar que el equipo se sobrecaliente y evite la condensación de humedad en las superficies y la acumulación de la corrosión. El personal de la administración de servidor tiene que ser capaz de revisar los datos medioambientales en tiempo real desde una ubicación remota. También tienen que ser alertados cuando los extremos de temperatura y/o humedad relativa se producen de modo que acciones correctivas puedan ser tomadas.
3 Retos Principales
Supervise los dados en tiempo real
Una solución es necesaria para proporcionar acceso remoto a los datos ambientales de la sala de servidores en tiempo real. En el pasado, los registradores de gráfico circular se han utilizado para controlar temperatura y humedad relativa en salones de servidores, sin embargo estas grabadoras solo proporcionan una indicación local de las condiciones.
Conectividad
El monitor del salón de servidor debe poder conectarse a la red Ethernet o a Internet de la planta y ser fácil de instalar sin necesidad de software a la medida o programación especial.
Notificación de alarma
El personal de administración de servidor necesita recibir alertas para las condiciones ambientales fuera de rango.
Una solución es necesaria para proporcionar acceso remoto a los datos ambientales de la sala de servidores en tiempo real. En el pasado, los registradores de gráfico circular se han utilizado para controlar temperatura y humedad relativa en salones de servidores, sin embargo estas grabadoras solo proporcionan una indicación local de las condiciones.
Conectividad
El monitor del salón de servidor debe poder conectarse a la red Ethernet o a Internet de la planta y ser fácil de instalar sin necesidad de software a la medida o programación especial.
Notificación de alarma
El personal de administración de servidor necesita recibir alertas para las condiciones ambientales fuera de rango.
Nuestra Solución
Vea la temperatura + humedad con un navegador Web
El transmisor Omega® iTHX-SD le permite monitor y registrar temperatura, humedad relativa y punto de rocío sobre una red Ethernet o Internet con ningún software especial excepto un navegador Web.
El ITHX-SD sirve páginas web activas para mostrar las lecturas en tiempo real, mostrar gráficos de temperatura y humedad o datos de registro en los formatos de datos estándar para el uso en un programa de adquisición de datos o una planilla como Excel® o Visual Basic®. El gráfico virtual en la página web es un Applet de JAVA™ que registra un gráfico sobre la red LAN o Internet en tiempo real. Con el iTHX-SD, no hay que invertir tiempo y dinero para aprender un programa de software privado para registro o los datos del gráfico.
Tecnología premiada
El ITHX-SD es fácil de instalar, usar y tiene la tecnología premiada de iServer da OMEGA que no requiere ningún software especial excepto un navegador Web. El ITHX-SD se conecta a una red Ethernet con un conector estándar RJ45 y envía datos en paquetes estándar de TCP/IP. Se configura fácilmente con un simple menú utilizando un navegador Web y puede ser protegido con contraseña. Desde dentro de una Ethernet LAN o por Internet, el usuario simplemente escribe su dirección IP o nombre fácil de recordar como «Cleanroom5» o «ServerRoom» en cualquier navegador Web, y iTHX-SD muestra una página Web con las lecturas actuales.
Alarmas de correo electrónico
Todos los modelos de iTHX-SD que están en una LAN que está conectada a Internet pueden activar una alarma que puede enviarse por correo electrónico a un usuario o una lista de distribución en todo el mundo, incluyendo mensajes de texto a teléfonos celulares y PDAs.
Enlace a Web CAM o cámara IP
Si recibe un mensaje acerca de una condición de alarma, se puede ver rápidamente la escena en tiempo real por Internet. Simplemente vaya a la página de web OMEGA® iTHX-SD y pulse el botón de lecturas en vivo para acceder a una página que está conectada a su propia Web Cam o Cámara IP.
El transmisor Omega® iTHX-SD le permite monitor y registrar temperatura, humedad relativa y punto de rocío sobre una red Ethernet o Internet con ningún software especial excepto un navegador Web.
El ITHX-SD sirve páginas web activas para mostrar las lecturas en tiempo real, mostrar gráficos de temperatura y humedad o datos de registro en los formatos de datos estándar para el uso en un programa de adquisición de datos o una planilla como Excel® o Visual Basic®. El gráfico virtual en la página web es un Applet de JAVA™ que registra un gráfico sobre la red LAN o Internet en tiempo real. Con el iTHX-SD, no hay que invertir tiempo y dinero para aprender un programa de software privado para registro o los datos del gráfico.
Tecnología premiada
El ITHX-SD es fácil de instalar, usar y tiene la tecnología premiada de iServer da OMEGA que no requiere ningún software especial excepto un navegador Web. El ITHX-SD se conecta a una red Ethernet con un conector estándar RJ45 y envía datos en paquetes estándar de TCP/IP. Se configura fácilmente con un simple menú utilizando un navegador Web y puede ser protegido con contraseña. Desde dentro de una Ethernet LAN o por Internet, el usuario simplemente escribe su dirección IP o nombre fácil de recordar como «Cleanroom5» o «ServerRoom» en cualquier navegador Web, y iTHX-SD muestra una página Web con las lecturas actuales.
Alarmas de correo electrónico
Todos los modelos de iTHX-SD que están en una LAN que está conectada a Internet pueden activar una alarma que puede enviarse por correo electrónico a un usuario o una lista de distribución en todo el mundo, incluyendo mensajes de texto a teléfonos celulares y PDAs.
Enlace a Web CAM o cámara IP
Si recibe un mensaje acerca de una condición de alarma, se puede ver rápidamente la escena en tiempo real por Internet. Simplemente vaya a la página de web OMEGA® iTHX-SD y pulse el botón de lecturas en vivo para acceder a una página que está conectada a su propia Web Cam o Cámara IP.